This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421锥率和槽

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596181/bq27421-g1-bq27421-taper-rate-and-bin

器件型号:BQ27421-G1

您好!

我正在设计一款使用 BQ27421-G1A 来监控电池电压的器件。 我有2个问题、一个与锥率值有关、另一个与二进制输入有关。

1:

我想知道有关如何正确计算“锥率”值的详细理论。

2:

其他模糊不清的东西是 bin 输入的控制逻辑。 我们的产品的工作方式是,当电池被取出时,整个系统(包括 BQ27421)将无法通电,因此我们无法满足以下任何电池取出要求(sluuac5c.pdf 第13页):

在整个系统断电期间、应如何控制箱输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.看看以下内容:

    2.回答第二个问题:该功能可用于专门的电池检测。 它对于具有外部系统电源轨(VSYS)的系统非常有用。 在您的情况下、您无需满足电池拆卸要求。  

    希望这对您有所帮助、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答! 问题2现在似乎很清楚。

    关于问题1:

    我有一个应用、其中充电 IC 会根据充电时间而不是充电电流停止充电。 最终充电电流可能会根据温度、系统负载和电池老化而变化。 我的应用上的估计锥形电流为5mA。 计算如下所示:

    锥形电流(增加了15%容差):5mA * 1.15 = 5.75mA

    设计容量:2600mAh

    锥率:2600 /(0.1 * 5.75)= 4522

    但是、BQ27421允许锥率值介于0和2000之间。 与 BQ27421寄存器中可以存储的值相比、实际的锥形率要高得多时、我会遇到什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有人评论过锥率问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于2600mAh 电池、5mA 锥形电流极低。 无法为相应的锥度速率配置仪表。

    不会出现很多问题、因为在充电终止之间、输入到电池的容量很小、比如说10mA 与5mA、因此监测影响可以忽略不计 (例如、如果它在平均电流为7mA 的情况下再充电2小时、则电流仅为14mAh、容量为2600mAh)。