This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:最大输出功率与谐波和400Hz 输入间的关系

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599326/ucc29910a-maximum-output-power-vs-harmonics-and-400hz-input

器件型号:UCC29910A

您好!

我们在 一些应用中使用 UCC29910A、在100至120W 之间运行时不会出现任何问题。 我们在该 IC 方面拥有相当丰富的经验、几年前、我们在爱尔兰的 Cork 团队作为笔记本电脑适配器进行开发工作。 我有2个问题;

问题1. 在断开或发现难以满足 IEC61000谐波之前、我有兴趣知道最大输出功率是多少。

问题2. 是否有人在115V 400Hz 输入电源上尝试过此操作?

提前感谢

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lee、

    我们知识最丰富的 E 本周将出差、因此可能会延迟一点对您的问题的答复。 我不知道该控制器在400Hz 输入电源应用中的使用情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brian、

    我可以等待第一个问题的答案、没问题

    再次感谢

    Lee