This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lm5034:LM5034:隔离所需的备用器件。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598928/lm5034-lm5034-alternate-device-required-for-isolation

器件型号:LM5034

您好!

在我的设计中、我将 LM5034控制器用于隔离式直流/直流转换器。

光耦合器在设计中占据了很大的空间。

您能不能建议使用 隔离式误差放大器代替光耦合器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragadeesh、

    光耦合器空间的一部分是满足隔离要求的爬电距离和间隙要求。 这是实现隔离的最佳方法、也是最常用的技术。 另一种方法是使用变压器进行设计、但我敢肯定、这将占用您的设计空间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我在设计中必须考虑两个因素(温度范围+105°C 和空间限制)。

    任何隔离式误差信号放大器部件均可与内部变压器(如 ADum3190)搭配使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragadeesh、

    我将了解我是否能够让一位了解隔离式放大器的 AE (比我更详细)来帮助您解决问题。 我在 TI.com 上进行了快速搜索、找到了以下可能对您有用的列表: www.ti.com/.../isolated-amplifiers-products.page