This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要具有相同操作和相同编号的替代 IC 引脚数。 如果不可能、则操作应相同(可能会影响封装)。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603059/i-want-alternate-ic-with-same-operation-as-well-as-same-no-of-pins-if-it-is-not-possible-then-operation-should-be-the-same-package-can-be-compromised

主题中讨论的其他器件:LM2663

我使用的是 LM2663反相模式。  

(它接受+3V3输入并提供-3V3输出)

我正在寻找易于使用的组件。 我可以在网上订购,但时间不多。 LM 2663在当地市场上不可用。 请尽快回复。