This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池平衡和充电

Guru**** 2585005 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598713/cell-balancing-and-charging

主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQ76920

我看到 TI 产品系列中没有任何一款既具有电池平衡又具有充电功能。

我有一个由3节串联电池组成的锂离子电池组。

我需要对该电池组进行充电和平衡、您能否从您的产品系列中推荐一款产品。
否则 、是否可以同时使用电池充电器+电池监控器/电池平衡器芯片并实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alwyn、

    这里有几个选项。 通常情况下、充电和平衡是单独完成的。

    您的系统内部有一个充电电路、另外、您的电池内部还有电子器件、负责平衡、保护、监控和电量计量。

    如果您仍希望将所有组件集成到一个设备中(可能是因为您的电池和系统是一个组合的终端设备)、那么您可以查看 bq40z60、它是一款内置了充电器以及监控和保护功能的监测计器件。

    如果您希望单独执行此操作、因为您在配置方面有更多选项、那么对于监控和保护、我建议您将 bq76920用于3S 电池。 对于充电器建议、我建议您将该建议发布在充电器论坛上。

    谢谢

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Miguel 的建议,真的很感谢!

    下面是我计划做的、充电和平衡将在同一电路中使用同一芯片(如果 TI 有一个)或使用两个芯片(一个用于充电器、一个用于平衡器)来处理。

    我的电路有2种工作模式

    1.电源模式-电源适配器将为整个系统供电。

    2.电池模式-电池组为整个系统供电。 (器件仅在主电源故障或主电源电压低于预定阈值电压时才会进入此模式)

    现在处于主电源模式、并且仅当电池充满电时、平衡周期才会开始。 此时电池上没有负载、充电电流也是零。 如果平衡循环已启动、则在发生电源故障时可以终止、并可在电池组充满电时的另一个时间恢复平衡。

    此计划是否正常、或者您是否看到它有任何问题?

    我将研究您推荐的2个芯片、看看它是否符合此计划、除非您发现我写的内容有严重错误。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwyn、

    我在这里看不到问题。 看起来非常简单。 这些芯片中的任何一个都可以帮助您实现所需的功能、您只需找到一个能够满足您系统要求的芯片、它允许您灵活地对您所讨论的所有功能进行编程。

    谢谢

    m