This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:由于最短导通时间、输出超过设定点时的 TPS61089行为

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602965/tps61089-tps61089-behavior-when-output-exceeds-set-point-due-to-minimum-on-time

器件型号:TPS61089

我想澄清一下、当 TPS61089输出电压由于最短导通时间(数据表中的典型值为90ns)而超过设定点时会发生什么情况。

例如、在1MHz 开关频率下、典型的最小导通时间给出了最小占空比 D = 0.09、这给出了理想的转换比 M (D)= 1/1-D =~1.1。 在5.4V 的设定点下、如果输入电压超过~4.9V、则控制环路将超出稳压范围。

在这种情况下、占空比会简单地饱和至最小值(~0.09)、还是其他一些逻辑会一起停止开关操作?

我知道输出过压保护在13.2V 时激活。 我想知道输出电压明显低于 OVP 阈值。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:


    当 Vin 接近 Vo 并达到最小 Ton 时、平均输出电压将高于设置值。 行为如下: 当 Vo 高于设定值时、TPS61089停止工作、等待 Vo 降至目标值以下、然后转换器工作几个周期、输出电压再次变为高电平。 在这种操作中、转换器在 PFM 模式下工作、因此工作频率将非常低。 输出电压将高于目标值、但不会太高。

    当输入电压变得更高、高于 Vo+VF (Vf 是高侧 MOSFET 体二极管的压降)时、使 Vo 始终高于目标电压、IC 将在直通模式下工作、其中 Vo=Vin-VF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的回答。 我知道、当输出电压超过设定点时、TPS61089可能会进入 PFM 模式。 这种情况在重负载时也是如此吗? 例如、fs = 1MHz、Vout 设定点= 5.4V、Vin = 5.1V、Iout = 3A。 转换器是否仍会在此工作点进入 PFM? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将进入 PFM 模式。  根据效率、阈值大约为4.9V-5V。