This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:是否修改了最大充电电流8A 工作?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598661/bq24650evm-639-modification-for-maximum-charge-current-of-8a-operation

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

大家好、

我有 bq24650EVM、我想在8A 充电电流下测试 EVM。

bq24650 EVM 数据表显示:

问题1. 我是否必须将 L1 R6替换为更高的电流值才能在8A 充电电流(Ichrg)下运行 bq24650EVM?

问题2. 如果我想以8A 充电电流运行 bq24650EVM、我是否必须提供8A 的输入电源电流?  

问题3. 能否使用 bq24650EVM 为4s30p 配置的锂离子18650电池组充电?


谢谢、此致!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    问题1:

    您可以参阅数据表第8.3.19节。

    对于电感器、您需要使用3.3uH 电感器、并确保电感器电流不会达到饱和电流。

    对于 R6、您需要将 R6更改为5m Ω、以将充电电流设置为8A。

    问题2:

    它取决于输入和输出功率。 您可以使用 Vout*Iout=Vin*Iin*Efficiency 查看输入时可能需要使用的额定功率。

    问题3:

    BQ24650可以支持4S。 但对于30p、您的4s30p 充电电流是多少? 如果您使用的充电电流高于8A、则需要并联两个 bq24650以解决散热问题。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Ann_Lien、

    在设计过程中、我将记住这些设计步骤。

    再次感谢。