This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53602:VCC 电容(Cvcc)和 BIAS 引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599000/lm53602-vcc-capacitance-cvcc-and-bias-pin

器件型号:LM53602

大家好

如果我们问 LM53602、您会介意吗?


在 P22 µF 表中、µF 显示"该输出需要在 VCC 和 GND 之间连接3.3 μ F 至4.7 μ F 的陶瓷电容器、以确保正常运行。 强烈建议使用额定电压为10V 的 X7R 器件。"
包括直流偏置、尺寸 和温度特性、它是否需要 3.3uF 至4.7uF 的电容?
或者 、如果 X7R 大小=1206、它是否需要 3.3uF 到4.7uF?(实际值将是2.7uF?)
 关于 Cbias、与 Cvcc 相同吗?


我们的客户使用输入电压为17V 至32V 的器件。
如果 Vin 意外连接到 BIAS 引脚、 是否由于 超出绝对最大额定值而导致偏置断开、对吧?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1: 3.3uF 至4.7uF 是电容器的额定值。  是的、偏置会更少;这是可以的

    Q2: 是的、如果电压高于绝对最大额定值16V、偏置电压将会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank San

    非常感谢您的回复!

    相关的 我们 还有其他问题。
    在以下电路中、如果 偏置引脚 连接 到 VIN (17V 至32V)、则偏置引脚将断开。
    那么、无论偏置引脚是什么、在本例中 、Rbias 是什么? 损坏?
    (例如、Rbias = 3Ω Ω、如果电流流为1A、功率耗散将为3W、因此 Rbias 将会烧坏。)
    然后、如果 偏置引脚连接到 GND、 Rbias 是什么? 损坏?
    e2e.ti.com/.../20170529_5F00_LM53602.pdf

    如果您有一些假设、您能告诉我们吗?

    感谢您的帮助。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏置输入中的电流不应超过大约12mA 至14mA、大约为。

    它是控制电路的偏置电流和 MOSFET 的栅极充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank San、

    非常感谢 您的帮助!
    我们 还有其他有关 Rbias 的问题。

    我们的客户必须检查将偏置引脚连接到 GND 的测试。
    此目的是在 任何情况下检查安全性、而不是进行燃烧。

    条件为 Vout=5V/1A、Vin=18V。
    如果 Rbias 为3欧姆、功耗将为3W、因此 Rbias 将会烧坏。
    为了防止诱使、我们认为以下两种方法:


    Rbias = 0欧姆。
    Rbias = 0欧姆时是否可以使用?
    根据 Rbias 值(3.0ohm-0ohm)的变化、我们认为"控制电路的偏置电流和 MOSFET 的栅极充电电流"的可靠性 将会降低。(因为没有 RC 滤波器)


    在偏置引脚和 RBias 之间插入保险丝(如多路开关)。
    我们认为可以保护 RBias 燃烧。
    因此、MOSFET 的控制电路和栅极充电电流将停止。

    我们非常感谢您的帮助!

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有在硬短路期间输出电压有可能低于接地值时、才需要使用偏置 RC 滤波器。

    如果在您的应用中有可能输出很难接地、并且输出振铃低于接地、偏置为

    连接到 VOUT、则建议使用 RC 滤波器。  否则不需要。

    使用聚酯保险丝保护偏置 R 是可以的。

    将 BIAS 引脚接地也是正常的;低电流效率会有一些轻微的损失。