This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:使用 EN 引脚禁用 LM3435期间的 I2C 操作

Guru**** 2395275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3435, LM3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600619/lm3435-i2c-operation-during-lm3435-disabled-with-en-pin

器件型号:LM3435
主题中讨论的其他器件: LM3549

[ LM3435] 在使用 EN 引脚禁用 LM3435期间的 I2C 操作

您好!

根据我的理解、LM3435的 I2C 功能块在 EN =低电平时处于关断模式期间暂停。
是这样吗?

我的客户希望打开和关闭具有寄存器信息的 LED。
为了支持这一点、我有两个想法。

1:使用 RCTRL、GCTRL、BCTRL 引脚控制输出通道

2:通过 I2C 将 LED 电流寄存器设置为零

您是否有任何其他想法来支持客户系统配置?

提前感谢您的支持。
此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    由于商务旅行和日程安排、我很抱歉我迟到了回复。

    LM3435关断禁用 I2C。
    如果您的客户不需要光输出、我建议将所有控件(即 RCTRL、GCTRL 和 BCTRL)拉至逻辑"0"(接地)。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Issac、

    感谢您的支持!
    让我再提一个简短的问题。

    我们有一个类似的 LED 驱动器 LM3549。 使用该 LM3549时、当 EN 为低电平时、I2C 也会被禁用。
    对吧?

    谢谢、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    很抱歉、我不知道 LM3549在 EN 为低电平时是否禁用了其 I2C。
    LM3549由另一个小组设计。 我对他们的设计没有足够的信息。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Issac、谢谢、我明白了。

    我会打开新主题!

    此致、
    Ken