This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:Cadj 的最大值

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601583/lm3881-maximum-value-for-cadj

器件型号:LM3881

 Cadj 的最大值是多少?

在 https://e2e.ti.com/support/power_management/svs_and_sequencers/f/212/p/576207/2117358?tisearch=e2e-quicksearch 中 、有人提到"器件支持1s 延迟而不会出现问题。"

我的客户希望将其用于2秒延迟。 是否支持此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad

    我不明白为什么不这样做。 我使用2.2uF 电容器在 LM3881 EVM 上进行了实验、每个标志之间的延迟约为2s

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。
    我在数据表中找不到 Cadj 的最大值。 Cadj 是否有任何限制?