This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 室外应用的 LED 驱动器选择

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598318/led-driver-choice-for-outdoor-application

我需要为户外应用制作一个7段数字。 我们希望使用 LED 驱动器来控制亮度、并将故障报告为开路。

每个段需要有28个 LED。 是否有任何人需要指明驱动程序?

我们最初担心的是、多路复用可能是室外的一个问题、但由于1位数字使用196个 LED、如果我们足够快地进行多路复用、则不会成为问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    很抱歉耽误你的回答。 已通知相应的应用工程师您的帖子、并将作出相应的回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    我有一个问题:您是否希望每个通道驱动28个串联的 LED?

    如果没有、您能否向我展示有关如何配置28个 LED 的更多信息。

    谢谢。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    关于 LED 配置、我还没有选择它。 我的目标是单独控制每个段、因此我想每个段使用1个通道。

    我正在寻找驱动器、并认为 TLC591x 可能是一个不错的选择。 它们具有故障检测功能、我可以很好地控制和调光 LED。

    问题是为每个段选择一个良好的 LED 配置、因为我不想将所有这些段串行使用、也不想使用12V 电源、但可以更改。  

    此致、

    Gabriel Reis。