This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:芯片关断

Guru**** 2510025 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601036/lm5119-chip-shut-down

器件型号:LM5119

大家好、我是中国的学生。 我在交错降压电路中选择了 LM5119作为我的控制芯片。 驱动波形(方波)只能保持大约10秒甚至更长。 然后波形消失,但 VCC 电平仍为7.6V。 在空载和开环情况下会发生这种情况。

请告诉我原因。 非常感谢!

如果您想了解有关我的电路的更多信息、请告诉我您的电子邮件。

我的电子邮件: zhongshanyu@nuaa.edu.cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、约克、

    这可能是不良的焊接连接。

    您能否提供原理图?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的回复。

    e2e.ti.com/.../INTERLEAVED-BUCK.PDF

    这是我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、约克、

    输入电压是否高于65V? 我看到您有一个连接到 VIN 引脚的电阻分压器和外部隔离式栅极驱动器。 这是非标准实现。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回复、输入电压约为60V、我发送给您的原理图是原始版本。 我已将 R2的值更改为1Ω Ω 并删除了 R4。

    如果没有外部隔离式栅极驱动器并 将芯片直接连接到降压电路、则引脚"SW1"和"SW2"的电压可能超过75V、这是此芯片的绝对最大额定值。  我添加了外部隔离式栅极驱动器。 外部隔离式栅极驱动 器可以正常生成驱动信号、问题是 驱动信号(芯片和栅极驱动器)只能保持大约15秒、就像我之前所说的那样。

    我不知道为什么会发生这种情况。 如果你能解决这个问题,我将不胜感激。 谢谢!

    约克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    今天我一直在思考和尝试解决我上面提到的问题,但没有进展。

    您是否曾考虑过此问题? 请告诉我您的意见。 我非常期待您的回答。

    此致、

    约克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您可以在不使用外部栅极驱动器的情况下测试标准配置。 通过仔细选择 MOSFET、PCB 布局、缓冲器设计等、应可以将 SW 电压保持在75V 以下。

    此致、

    Tim