This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78060AAS RSET 传递函数

Guru**** 2408080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598948/ptn78060aas-rset-transfer-function

大家好、

 

我 需要有关 PTN78060AAS 的建议-

 

-         在数据表中、我找到了 RSET 的以下传递函数第-8页

 

能否提供一些有关如何获得此传递函数的说明,解释相同的任何方框图?

 

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PTN78060A-internal-resistors.pdfTheRset 公式源自内部误差放大器反馈上的内部电阻分压器。 请参见随附的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我希望该部件具有内部集成电感器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、此器件具有内部集成电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然无法从这个图中获得 RSET 传递函数、任何提示都很好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    方框图中的运算放大器是先前用作比较器还是从运算放大器输出返回到 IC 的任何引脚有一些反馈、对此有什么建议是很好的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请直接通过 jarrigo@ti.com 与我联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不清楚下面的传递函数是如何从器件的方框图中生成的-

    Vo = Vref *(1 + R1 /(R2 ||(Radj+Rset))) 、其中 Radj=5.62K

    是否有人能提供提示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将引导您离线完成该过程