This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:PMIC 电源

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602701/tps659037-pmic-power-supply

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!

我正在为 AM5728评估 TPS6590376。 在我评估目标板时、可能是 PMIC 已提供5V 电压、但尚未提供3.3V 电压。 该情况是否会对 PMIC 造成潜在损坏? 如果您有一些信息、请告诉我。

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazu、

    我已将此主题分配给 TPS659037专家、他将尽快回答您的问题、以尝试解决您的问题。

    当您说5V 时、您是指 VCC1吗?
    而在3.3V 时、您意味着 VIO_IN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazu、

    具体取决于为哪些 PMIC 引脚提供5V 和3.3V 电压。 建议的序列是先为 VCC 和 SMPSx_IN 供电、然后再为其他电源供电。 如果您可以满足此序列、则 PMIC 不会损坏。

    如果您正在执行另一个序列、您能告诉我在 VCC 之前提供了哪些引脚吗? 根据 VCC 之前提供的引脚、损坏器件的风险可能有所不同。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl、

    感谢您提供有关 PMIC 输入电源序列的信息。 我们的设计基于以下各项。 通常、这是建议的电源序列。

    《为 AM572x 和 AM571x 供电的 TPS659037用户指南》(文献编号:SLIU011D)
    图1. 处理器与 TPS6590376ZWSR 的连接

    但是、这次、通过特定的评估和实验、PMIC 仅提供5V 电压(LDO12_IN 和 LDOUSB_IN)、我可以理解、它不是 PMIC 的理想选择。 谢谢你。

    此致、
    Kazu