This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24753A:再生 Lipo 充电/平衡

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617, BQ25700A, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597733/bq24753a-regenerative-lipo-charging-balancing

器件型号:BQ24753A
主题中讨论的其他器件:BQ24617BQ25700ABQ24780S

尊敬的德州仪器专家:

我正在寻找有关您的电池管理芯片的一些指导、尤其是能够在大约8-10A 的输出电流下对3节11.1V 锂聚合物电池进行充电/平衡的芯片。 我发现一些芯片能够以8-10安培的电流充电、并且可以接受大约5-24V 的大输入电压、例如 BQ24617、但似乎没有一个芯片允许电池经常将电流消耗到负载。 在我的应用中、我目前正在以大约8安培的速率对11.1V 1350mAH 锂聚合物进行再生充电。 电池在大部分时间都是由产生的8安培的一部分供电并充电、但在其他时间、产生8安培功率的同一发电机可能需要电池消耗10-20A 电流才能启动。 这基本上是一个双向系统、在极短的时间内、锂聚合物电池将提供电源、而在更长的时间内、它将进行充电/平衡。 我希望我能够帮助找到一个能够平衡和充电的芯片、并允许电流反向流向输入端。 如果可能、我也非常希望获得有关其他选项的建议、例如存储8安培的功率、而不是将其强制连接到电池。  

谢谢、

Tarik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "尽管在其他时候、产生8安培功率的同一发电机可能希望电池消耗10-20A 电流以启动"
    只需确认:
    1.当同一发电机产生8安培电流时,这一发电机是否为蓄电池负载? 在这种情况下、我们可以将其称为 OTG (OTG)模式、该模式将电池能量提升回输入端口。 我们有 bq25700A。 但是、OTG 输出限制为6A。

    2.同一发电机和电池一起支持10~20A 负载。 在这种情况下、我们将其称为 Turbo 模式、这种模式可提高电池电压并同时支持具有相同输入源(发生器)的系统负载。 请查看 bq24780S 数据表及其架构。 它可以支持这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应! 是的、当需要启动时、发生器充当负载、并在短时间内消耗电流、电流接近20A。 我也会查看您建议的这些芯片。 这些芯片在充电时是否能够平衡锂聚合物?

    非常感谢、

    Tarik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 充电器 IC 和 TI 电池电量监测电池平衡 IC 是不同的 IC。 充电器部件没有电池平衡功能。 但是、大多数监测计 IC 都具有电池平衡电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、强烈建议使用锂聚合物电池平衡表 IC 和 TI 锂聚合物充电器 IC、因为 bq24780S 等电池管理充电器芯片无法实现平衡。 为了让您更好地了解我要设置的内容、这里有一个图表、展示了希望看到的内容。 我尝试上传下面的图片。 如果您对电量监测计平衡芯片有任何建议、这将非常有帮助。

    谢谢、

    Tarik

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。 我将邀请监测计团队 支持人员参加本次讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、感谢迄今提供的所有帮助。

    最棒的

    Tarik Snyder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarik、

    如果您在单个封装中寻找监测计+ AFE、可以查看 bq4050bq40z50-R1

    BTW 您可以从 监测计网页为您的项目识别监测计  、然后选择"产品"

    此致、

    David Hien