This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59284:TLC59284/输入数字信号的上升和下降时间

Guru**** 2553280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602048/tlc59284-tlc59284-rise-and-fall-time-of-input-digital-signal

器件型号:TLC59284

您好!

请让我询问输入数字信号的上升和下降时间是否有任何限制。 我的客户考虑使用缓慢的上升和下降时间来降低高频 EMI 噪声和 信号反射。 从数据表中、没有关于它的信息、并且只有指定的高阈值和低阈值。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Satoshi、

    我们没有指定的输入信号上升和下降时间值。
    客户以前是否看到过 EMI 问题? 如果是、您能给我提供有关问题/测试标准的更详细的信息吗?

    谢谢。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    我将询问我的客户之前是否遇到过 EMI 问题、因此请让我返回。
    关于上升和下降时间、您是否意味着没有限制、它们可以根据需要降低上升和下降时间?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Satoshi、

    不会曲折、没有限制、但没有指定的最大上升/下降时间值。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    好的、我知道客户需要用他们所需的上升/下降时间检查应用的运行情况、并判断上升/下降时间是否没有问题。

    此致、
    Satoshi / Japan Disty