This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lp5562:lp5562

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562, TLC59108, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602750/lp5562-lp5562

器件型号:LP5562
主题中讨论的其他器件: TLC59108TLC59116

您好,

我的客户正在寻找 一个4/8通道 LED 驱动器、该驱动器对每个通道的电流进行独立控制。

必须通过线性电流源进行控制–LP5562 是一个很好的选择、但是 需要  VDD 和 IO 具有9V 容限。

可以提供什么设备? (这是一个大型企业,正在使用有源电缆)?

此致、

Arik.P.

AFAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ariel、
    我们没有器件可以支持高达9V 的 VDD 和 I/O。 建议您在 VDD 和 I/O 的电阻分压器中放置一些稳压器电路
    TLC59108是8通道器件、您也可以尝试使用。
    谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,夏日

    客户告知我、只需要 IO 就能支持9V 电压(LED IO)。
    Vdd 可以保持3.3V。 同样、我们需要将 LED 电流控制设置为线性电流源、而不是 PWM。

    我们是否有适合这种情况的器件?

    BR、

    Arik.P.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Arik。

    我想您可以尝试一下 TLC59108和 TLC59116、正如电子邮件中提到的 Travis。

    您可以通过电子邮件直接向我发送更多问题。

    谢谢!

    夏季