This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:最大电池充电器 电流输出

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595101/bq25896-battery-charger-max-current-output

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: TPS61089

您好!

我使用的是 USB 电源适配器、该适配器可提供高达3安培的电流和5V 的电压。 当 USB 电源不存在时、我的系统应该由锂聚合物电池供电。 我的平均功耗应该约为0.5安培、但我可以获得罕见的能量突发(得益于 LTE)、大约为2.5安培。

因此问题-最大值是多少 BQ25896可以 提供的功能是什么? 我对数据表完全感到困惑、因为我没有电池相关经验。 它是否与最大充电电流相同?  如果不是、您是否有另一个器件、该器件可通过电池提供3A 峰值电流?  

此致、
DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Denis、

    从数据表第7页可以看出、从电池到 系统所连接的 SYS 引脚的最大放电电流 为6A。  SYS 引脚到 BAT 的最大充电电流为3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 BQ25896似乎无法提供5V 恒定输出、因此是否有另一个具有类似参数但 VSYS 输出上具有5V 和3A (最坏情况)的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Denis、

    充电器的最大输出电压仅略高于充满电的电池的电压。 TI 没有一个具有集成升压转换器的充电器来在 SYS 上提供5V 电压。 您必须在 SYS 上添加一个外部升压转换器、如 TPS61089、以便在3A 时提供5V 电压。