This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2379:PoE++和 IEEE 802.3bt 的可扩展性

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602336/tps2379-an-extensibility-for-poe-and-ieee-802-3bt

器件型号:TPS2379

尊敬的专家:

我的客户正在确认 TPS2379电路。

他对结果有疑问。

请给出建议。

——客户的问题——

我已经确认了 IEEE 802.3af PoE (15.4 W)和 IEEE 802.3 (在 PoE +(25.5W)下与 TPS2379的运行情况。

通过添加外部 FET、我还确认 了 PoE++(4对60W)的工作情况

(1)通过添加外部 FET、是否可以将 IEEE802.3bt 与 TPS2379配合使用?

(2)或者它不支持 某些 IEEE 802.3bt PD 类别、它是否完全不起作用?

(3)对于 TPS2373-4、它是否同时支持 IEEE 802.3af PoE(15.4W)和 IEEE 802.3at PoE+(25.5W)。

数据表描述了可以使用 IEEE802.3at、但未描述 IEEE802.3af?  

IEEE802.3af 怎么样?

--

感谢您的帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    欢迎并感谢您关注德州仪器和我们不断发展的 IEEE802.3bt 控制器产品系列! 您的问题答案如下:

    (1)通过添加外部 FET、是否可以将 IEEE802.3bt 与 TPS2379配合使用?
    (2)或者它不支持某些 IEEE 802.3bt PD 类别、它是否完全不起作用?

    实现 IEEE802.3bt 兼容性的最佳/最简单方法是使用我们全新的 TPS2373-4。 TPS2379不支持物理层中的.bt 检测和分类(在负载侧没有软件开发)。 此外、它不能支持新标准带来的另一个重大变化-不同的维持功率特征(MPS)时序。 简而言之、不能、TPS2379无法实现 IEEE802.3bt 兼容性。 这就是我们的产品文件夹在需要时推荐 TPS2373-4的原因。

    您可以通过阅读我们有关该主题的博客、了解有关新 MPS 计时的更多信息-> e2e.ti.com/.../ieee802-3bt-a-guide-to-understanding-the-current-spec


    (3)对于 TPS2373-4、它是否同时支持 IEEE 802.3af PoE(15.4W)和 IEEE 802.3at PoE+(25.5W)。
    数据表描述了可以使用 IEEE802.3at、但未描述 IEEE802.3af? IEEE802.3af 怎么样?

    新标准取代了旧的".at"和".af"标准。 这意味着、如果有人声称符合 IEEE802.3bt 标准、他们会说它向后兼容且可互操作、并且可以与根据旧标准(包括.af)发布的器件兼容。 简而言之、是的、TPS2373-4可由符合 IEEE802.3af 标准的 PSE 供电。 在检测和分类时、在这种情况下、它将在1类最大功率12.95W (在 CAT-5电缆的100m 末端接收)下启动。

    除了向后兼容较旧的标准 PSE IC 之外、TPS2373-4还可以接收来自当今市场上已部署的一些不合规 PSE 的电力、包括名为 PoE++的线性技术(ADI) PSE 套件。

    您可以访问我们的常见问题解答页面--> e2e.ti.com/.../3487.poe-general-faqs,了解有关此新标准的更多信息

    或观看我们最新的视频--> training.ti.com/ieee8023bt-new-features

    如果需要任何其他信息、请告知我。

    此致、Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我会将您的答案发送给客户。

    如果他还有其他问题、我将向您咨询。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一