This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:在 tlv62565应用中、10uH 电感器是否存在任何风险

Guru**** 2505175 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565, TLV62080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598130/tlv62565-is-there-any-risk-with-10uh-inductor-in-tlv62565-application

器件型号:TLV62565
主题中讨论的其他器件: TLV62080

您好!

由于输出电流介于75mA 和 350mA 之间、tlv62565将进入 PFM 模式、在此模式下、输出电压比正常模式高0.9%。 它会导致图像性能问题。 对于10uH 电感器、tlv62565始终在正常模式下工作、问题消失了。 是否存在10uH 电感器的风险? 随附了详细的测试报告、敬请查看并发送 comments.e2e.ti.com/.../issue-caused-by-TLV62565_2D00_PFM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 TLV62565与10uH 电感器配合使用超出了数据表中推荐的值。 因此、此类组件组合尚未经过测试。 但是、您所附的波形对我来说看起来不错、我认为输出滤波器不应导致任何不稳定问题。
    只需确保在与此设计相关的临界条件下测试应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 tlv62565是内部补偿、并且 DS 中未列出相对参数。您需要帮助计算10uH 电感器的环路稳定性。如果  无法计算出它、  除 PFM 之外、还有其他推荐的 tlv62565器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用波特图测量环路、以评估组件的稳定性。

    TLV62080使用不同的省电模式、该模式具有更低的纹波、并且在 PFM 中没有特意的 Vout 变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris
    感谢您的重放和建议。
    您是否希望检查测试报告中列出的问题2? 它也重复如下。
    Q2:来自 DS。 一旦 tlv62565离开 DCM、tlv62565将离开 PFM 并立即进入正常模式。 对吗? 在实际测试中、通过检查 SW 波形以确认工作模式 tlv62565、看来 tlv62565将持续一段时间以进入正常模式(Vout 仍保持在值设置(1+0.9%)*06)。 您是否发现了同样的现象?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的波形不是很清晰。 要查看 IC 处于哪种模式、您需要监控电感器电流。 一旦电感器电流达到0、它就会改变模式、但当然、输出电压需要一些时间才能达到新值。