This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92661-Q1:TPS92661是否可与升压转换器搭配使用?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, TPS92515, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600680/tps92661-q1-can-tps92661-be-used-with-boost-converter

器件型号:TPS92661-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92640TPS92515LM3409

 大家好、

  我们的一位客户 希望使用 TPS92661通过升压转换器进行 LED 模块调光。

 但是、根据器件数据表第一页上的简化系统原理图、TPS92661 shoud 似乎与降压 型 恒流转换器或控制器一起使用。

 请回答以下问题吗?

问题1. TPS92661能否与升压 型 恒流转换器配合使用?

问题2. 如果问题1回答是肯定的、那么为什么不将该器件与升压转换器搭配使用、

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    使用降压转换器的原因是它具有连续输出电流、如果它是 LM3409、TPS92640或 TPS92515等磁滞器件、则它具有极快的响应来处理 FET 以高速率打开和关闭。

    升压转换器具有不连续的输出电流、即使带宽较高、也无法几乎以最快的速度响应。 在某些情况下、如果输出端有足够的 FET 或短路、而输出电压小于输入电压、则会有一个输入到输出通过升压转换器电感器和二极管短路、这会非常糟糕。  

    如果 LED 开关频率足够慢、某些过冲/下冲正常、并且它永远不会使足够的 LED 短路以使输出电压低于输入电压、则升压转换器可以工作。 如果可以的话、如果升压转换器是针对宽工作范围而设计的、那么您可以使用它。 但它会限制许多操作参数。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    非常感谢您的回复。 我理解您的说法。
    客户希望使用 TPS92661打开和关闭高频 LED TPS92661。 因此、我将向他们推荐 TPS40210-Q 和 TPS92515-Q。

    如果 Vin=12V、串联白光 LED 的数量=11件(Vf=42V 作为最大值)、ILED=1A、您认为这些器件正常工作吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    如果您提供的电压升压范围为45V 至48V (如果需要、也可以更高)、以便 TPS92515可以按预期的降压方式运行、则可以这么做。 该器件在设计时考虑了分流 FET 调光、包括矩阵。 在如此高的电压和功率下、您需要小心进行热管理、可能只需要使用相对较低的开关频率(例如、您将无法以1MHz 的频率进行开关)。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、
    感谢你的答复。 我可以再问一个问题吗?
    使用 TPS92661时、TPS92515能否在1kHz~10kHz PWM 频率下正常工作?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    是的、它能够在1kHz 至10kHz 范围内工作、专为非常快速的 PWM 调光而设计。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢你的答复。

    此致、
    Kazuya Nakai。