This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:从缺少电池的情况下启动系统

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598704/bq24250-start-up-system-from-missing-battery

器件型号:BQ24250

大家好:

我使用的是具有独立模式的 BQ24250M。 当我使用外部5V 电源启动时(请勿插入电池),

BQ24250M 将处于电池检测状态、VSYS 输出电压将像以下波形一样不稳定(VPP 约为1V、 频率将为15Hz),该电压将是系统的电源电压, 它将会影响系统音频功能(录制音频时有噪音),如果我们使用/CE 禁用充电功能,电压将稳定,音频噪音将消失。  你有什么建议吗?

谢谢

刘泰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Tiper、

    您看到的脉冲波形是预期的、是电池检测电路的一部分。  当检测到电池时 、此波形不再存在。  您可以 通过禁用充电(/CE 位或引脚)或通过 I2C 禁用终端来禁用电池检测。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff:

    谢谢、我知道我们可以使用/CE 引脚或 Reg1的位1禁用充电熔丝、如果我们直接将/CE 引脚拉至高电平、当我们插入电池时、BQ24250M 不会为电池充电、因此 我想知道 BQ24250M 是否可以识别电池插入或不存在、 然后、我们可以根据结果将位1设置为1或0。

    谢谢

    刘泰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiper、

    是的、SYS 上的脉冲波形表示电池检测电路未识别电池。  寄存器1 (存储器位置00)中的故障寄存器(B0:B4)将指示未检测到电池、但仅 当稍后未检测到其他故障(如 TS 故障)时。