This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691EVM-001:设计咨询

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691EVM-001, TPS92691-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600901/tps92691evm-001-design-inquiry

器件型号:TPS92691EVM-001
主题中讨论的其他器件: TPS92691-Q1

您好!  

我目前正在寻找具有以下规格的 LED 驱动器:

  • 输入电压:48Vdc
  • 输出电压:2-60V 直流
  • 电流驱动值:100mA - 1500mA
  • PWM 引脚将用于调光、并由微控制器控制。  
  • 最大功率:100W

我发现 TPS92691EVM-001开发板似乎非常适合我的规格。 但电路板可接受的最大电压输入为40Vdc、最大功率仅为25W。

TPS92691-Q1是符合我的规格的合适 IC 吗?还是您有一个可用于 LED 驱动器的推荐 IC?

您是否还有推荐的拓扑(降压/升压或 SEPIC)?

您是否有适用于降压/升压或 SEPIC 类型电路的 TPS9269-Q1设计计算器?  

谢谢、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    就输入/输出电压取决于开关电压而言、EVM 限制可能是任意的。 在 SEPIC 中、开关电压为 Vin+Vout、是100V FET。 这种校正方法可轻松满足您的电压需求。

    您更困难的任务是驱动可提供100W 功率的 FET。 不过、可以通过良好的布局、散热和外部组件选择来实现。

    使用 SEPIC 还是降压/升压都取决于具体情况。 降压/升压是一个更简单的电路、只需要1个电感器、但 LED 以 Vin 或 Vout 为基准、具体取决于您感应电流的位置。 您可以使用升压计算器、只需输入输出电压的 Vin+Vout 即可正确计算组件值。 SEPIC 需要2个电感器(理想情况下为耦合电感器)、但它允许您将 LED 灯串接地、这在许多应用中都是理想的选择。 我将查看是否有可用的 SEPIC 计算器并告知您。 但是、如果不是、您将接近降压/升压的计算值。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢你的答复。

    我的下一个问题是我的筒灯的 PWM 调光。

    以下是我正在使用的筒灯规格:
    Vf = 25.6V @ 250mA
    LED 功率= 6.5W

    我的 PWM 设置为200Hz (3.3V)、我已将 Iadj 设置为350mV、因此我可以将输出电流设置为250mA。 当我将占空比设置为@ 100%时、我将获得245mA。 但是、当我将占空比设置为@50%时、筒灯将完全关闭。 可能我的设置错误。 希望您能给我一些建议。

    谢谢、

    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    很难说、根据我自己的经验、我不知道 PWM 调光有任何问题、但我会咨询经验最丰富的系统工程师。 但据我所知,没有什么值得注意的。 可能与 IADJ 电压如此低有关。 这会导致25mV 的电流感应电压、并且在设置偏移较低时可能起作用、并且/或者 COMP 电压可能也无法保持。 您是否尝试使用更高的 IADJ 电压和不同的电流感应电阻器来查看是否有任何改进?

    如果不是这样、如果您想提供原理图和布局、我很乐意查看您的问题。 供参考、我与系统工程师一起查看了 SEPIC 计算器、该计算器应在下周或两周内在网上提供。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢你的答复。

    这也是我的想法。 因为当我将占空比从100%设置为50%时、IADJ 电压设置为低电平、因此电流从250mA 降至0。 我尝试将 IADJ 电压设置为700mV @ 500mA、可以正确地调暗6.5W LED。

    到目前为止、我还没有该设计的原理图和布局。 我使用的是 TPS92691EVM-001开发板。 也许我需要更换开发板上的某些组件以正确调暗6.5W LED?

    此外、我计划使用 PWM 信号来调节 IADJ 值。 通过 PWM 信号驱动 IADJ 引脚所需的频率范围是多少。 昨天我尝试了200Hz 的信号、但我似乎无法使其正常工作。

    谢谢、

    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    要获得 PWM 或模拟调光的最佳精度和范围、您需要使用2.4V 的最大 IADJ 电压设置最大电流。 这将为您提供2.4V/14 = 171mV 的电流感应电压(CSP-CSN)。 然后将感测电阻值更改为 R = 171mV/250mA = 0.684ohm (或最接近的标准值)。

    对于 PWM 到模拟调光、频率取决于您要对其进行滤波的程度。 EVM 上已经有一个使用 TP4的 RC 滤波器用于此目的、但它可能不足以滤除200Hz。 您需要 IADJ 上的直流电压、因此您需要对 PWM 信号进行滤波、以便您要使用的频率决定信号的大小(如果您使用更高的频率、则为多小)。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    听起来不错。

    对于我的设计、我计划驱动3个不同的 LED。
    以下是3个 LED 的规格:
    1. 24W LED
    I = 1.05A VF = 22.8V 直流

    2. 29W LED
    I = 500mA VF = 58Vdc

    3.6.5W LED
    I = 250mA VF = 26Vdc

    因此、如果我将感测电阻值更改为0.684欧姆、我只需调整 Viadj 值即可获得500mA 和1.05A 值。

    谢谢、

    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    这实际上取决于您对每种解决方案的需求。 例如:

    1.如果您希望(或需要)具有相同电阻值的同一电路执行全部三项操作、则可以使用感应电阻器值在2.4V 的最大 IADJ 电压下获得1.05A 的电流。 然后、您可以将 IADJ 电压调低至500mA 和250mA。 但是、这将为1.05A 提供最大模拟调光范围、但为500mA 和250mA 提供更有限的调光范围。

    2.如果您希望(或需要)每个器件都具有最大调光范围、则可以为每个器件选择不同的感应电阻值、以便在2.4V 的最大 IADJ 电压下分别获得1.05A、500mA 和250mA 的电流。 然后、这三种调光都将具有完整的模拟调光范围。 在这种情况下、您会为250mA 选择0.684ohm、为500mA 选择大约0.341ohm 等。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    我们的目标确实是备选案文1。 我们希望输出电流可设置(100mA-1500mA)、以便能够驱动任何类型的 LED。 因此、我在这里要面临的挑战是对具有有限调光范围的250mA LED 进行调光。 除非我将我们需要的最大电流降低至1050mA。 或者、可能还有其他方法可以保持最大1500mA 并正确调暗250mA。

    谢谢、

    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    这是一个很宽的范围、因此任何稳压器都无法在低端上具有范围

    如果您想获得高达1.5A 的电流、请考虑您提到的最大电流。 这将导致检测电阻为0.114欧姆。 要获得250mA 电流、则必须降低 IADJ、直到电流感应电压仅为28.5mV。 因此、您需要考虑两个方面:"

    首先、误差放大器的失调电压在所有条件下都可能约为5mV、因此在250mA 时的精度因电路而非常差。

    其次、您已经被调暗、几乎可以针对250mA 电路进行调光、您可能获得4:1的最佳效果、而精度将下降到您所能达到的水平。

    这是所有 LED 驱动器的现实情况。 所有误差放大器都有一些偏移、因此、如果您需要电流千差万别的不同电路、则需要更改感测电阻值、以便从每个误差放大器中获得最佳性能。 我知道、PCB 变体和其他变体会使事情变得更加困难、但在大多数情况下、为了提高性能而进行权衡是值得的。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢你的答复。

    您是否有用于 TPS92691EVM-001开发板原理图和布局的 Altium 文件? 我计划在 Altium 项目中添加电路。

    谢谢、

    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PWR735A-_2800_11_2D00_6_2D00_2015-7_2D00_08_2D00_08-AM_2900_.zipHelloChristian、

    没问题。 随附了它们。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    非常感谢。

    Christian