This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:过流保护

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598498/tps65311-q1-overcurrent-protection

器件型号:TPS65311-Q1

您好!

从检测过流情况到验证 Buck2/3、升压 SMPS 上的失效防护需要多长时间?

您能否分享上述检测到的时序图以返回?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    我已将此帖子分配给相应的应用工程师、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    Buck2/3和升压具有用于自身保护的电流限制功能、这些电流限制本身不会生成复位事件。 数据表的第22页说明了电流限制的工作方式。 如果连续5个周期检测到电流限制、则低侧 PWM 将开启16个时钟周期。 这有时可能会在特定稳压器上生成欠压检测、以生成 UV 复位事件、因为只有低侧在16个时钟周期内处于导通状态。 但是、由于过流限制在这些稳压器上进行 UV 检测的时间完全取决于应用条件、我们无法为此提供任何时序图。

    但是、BUCK1过流检测会立即生成复位事件。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murthe-San、

    感谢你的帮助。

    什么是"5个连续周期"和"16个时钟周期"的参考时钟?
    是开关频率吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    是的。 这里的时钟周期表示开关频率/周期。

    我很快将通过单独的电子邮件向您发送一些波形、以显示行为。

    此致、

    Murthy