This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:在输出端连接去耦电容器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14, TPS54318, TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597868/tps53318-connecting-decoupling-capacitors-at-the-output

器件型号:TPS53318
主题中讨论的其他器件:66AK2H14TPS54318

您好!

我使用 TPS53318DQP 稳压器生成1.8V 电压。 我使用此器件来提供五个66AK2H14处理器和很少的其他 IC (所需总电流约为6.5A)。  

处理器数据表建议为每个电源放置多个电容器。 由于共享同一个稳压器、因此稳压器输出端将有大量电容器(作为抽头/旁路电容器)。

因此、请告诉我、每个稳压器输出端的抽头/旁路电容器数量有任何最大限制。 此外、我已添加每个 IC 的最大电流消耗并选择了稳压器。 请告诉我、在为这些类型的应用选择稳压器时、是否需要考虑任何其他参数。

提前感谢。

此致、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般来说、您将根据输入电压范围、所需的输出电压和电流以及所需的任何特殊功能或特殊性能标准来选择稳压器。  在您的情况下、如果您有一个复杂的输出电容器方案、您可能会发现一个外部补偿电流或电压模式转换器更加灵活。

    也就是说、TPS54318通常可以支持大输出电容器。  从数据表公式7的稳定性要求可以看出、输出电容仅在下端受限、因为 Cout 位于分母中。  还有一个额外的考虑因素。  在启动期间、输出电压以恒定速率上升。  所需的电流为 I =(Cout * Vout / TSS)+ ILOAD。  非常大的输出电容会导致转换器在启动时进入电流限制。  如果您可以详细介绍您的去耦要求、我可以进一步评论。  它部分取决于位置。  如果电容器直接连接到转换器输出端、则必须将其完全视为输出电容器。  如果它们在负载点相对较远的位置分布、则由于 PCB 中的寄生电感和电阻、对转换器的影响会减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您提供相关信息。

    稳压器输出直接连接到一些小 IC、其中的抽头非常少(大约10个)。 但对于处理器、输出通过不同的铁氧体磁珠进行连接(如 KeyStone 用户指南 SPRABV0-表2中建议的那样)。 因此、大量电容器将位于铁氧体磁珠之后。 尚未计算出确切的电容器数、但同一文档的表3给出了近似值。

    另外、您能否详细解释一下公式:i =(Cout * Vout/TSS)+ ILOAD??

    提前感谢。
    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电容器通过铁氧体从输出去耦、那么您可能可以忽略它们、但我认为这取决于您的总体解决方案。

    该公式很简单、I = C * dV/dt。 由于 dV/dt 在缓慢启动期间是一个恒定值、因此需要一个恒定电流来为输出充电。 加载电流是来自转换器的总电流。 请记住、启动期间的负载电流可能与您的稳态负载电流不同。 您可能在电源处于稳压状态之前禁用处理器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。

    "如果电容器通过铁氧体从输出去耦、那么您可能可以忽略它们"

    如果有任何文档或应用手册可以更好地解释上述内容,请与我分享吗?

    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然这个问题经常出现,但我并没有看到任何有关这个问题的参考资料。 通常、我建议使用 pspice 建模、但我们没有 TPS53318的 n 个平均模型。 您可以对输出电容、铁氧体以及电源和接地 PCB 布线进行建模、以估算总输出阻抗。 如果您的所有电容都是相同类型(全部是陶瓷电容?)、通常会更容易 如果转换器的输出电容明显大于分布式电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您提供的信息。

    实际上、该问题并非针对 TPS53318。 我使用许多 TI 稳压器为五个 KeyStone II SOC 供电。

    由于 TI 建议在 SOC 输入端使用一些大容量电容器、因此将使用钽电容器和陶瓷电容器。

    此外、您能否向我简要介绍一下转换器输出端的更大电容(与分布式电容器相比)如何简化仿真。

    此致、

    Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的情况下、由于您要添加大量分布式电容和混合电容器类型、我建议您对系统进行建模并根据您的系统需求补偿您的转换器。  确保在 PCB 设计中允许在反馈路径中使用0欧姆电阻器、以方便地断开环路以进行环路响应测量。  您可以根据原型的实际测量结果微调补偿。