This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7718:TIDA-00108应用问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00108, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602435/bq7718-tida-00108-application-issue

器件型号:BQ7718
主题中讨论的其他器件:TIDA-00108

您好!

我看到 TIDA-00108使用3个 BQ7718进行堆叠。

我的问题是"tiduk7.pdf"表2、它是计算 Vgs 的十倍。

为什么使用20V/20V/45V?

BUTTOM 器件的每节电池电压为4.2V、最高为4.3V、然后4.2* 4 + 4.3等于21.1V。 不是 20V。

 顶部器件应为63.1V。

此外、6.67V 是如何实现的? 为什么顶部器件不是20.01V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该表通过 FET 栅极/GND 电压的辅助计算反映了所测量的实际堆栈电压及其与电池条件无关的情况。 不要误认为设计值、而是验证设计。