This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:使能引脚上拉时的过程变化

Guru**** 2393775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600811/lm3150-process-variation-on-pull-up-of-the-enable-pin

器件型号:LM3150

我对 LM3150降压转换器有疑问。 有一个连接到使能引脚的内部上拉电阻器、其标称值典型值为1000k Ω。 您能为我们提供最小值-最大值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bastiann、

    我认为1MOhm 电阻器没有最小最大规格。 您能否帮助我们了解为何需要该上拉电阻器的最小最大值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YangZhang、

    我们在使能引脚周围构建了电压监控电路、以确保当输入电压在预期范围内时产品不会通电。 我们的客户要求我们调查该产品是否支持更大的输入电压范围。 这将消耗我们到目前为止所拥有的大部分利润。

    我们希望执行最坏情况分析。 对于链中的所有组件、我们知道我们可以预期的变化、但这种内部上拉除外。 仿真表明、这种变化在我们的情况下可能非常显著。 对于内部上拉、通常会有很大的变化。 如果您可以指示最小值/最大值、这将非常有帮助。 如果在生产过程中未测量电阻值、则根据设计数据进行粗略估算也会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将与设计团队核实、看看他们是否可以找到数据。

    为了对 EN 引脚提出更准确的要求、您可以使用外部上拉电阻器吗? 1%电阻器的成本不会很高。 您还可以在 VIN 到 EN 和 EN 到 GND 之间添加一个电阻分压器、以调整您希望器件启动的 Vin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我们设计团队的回复:

    LM3150有一个972K 欧姆的 EN 上拉电阻。  温度代码为 50ppm/°C。过程变化约 为4.5%。

     

    -杨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该设计已经发布、因此更改电路板设计对我们来说并不是一个真正有吸引力的解决方案。 我希望您能从同事那里获得更多信息。

    此致、

    巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    今日中午十二时四十七分的答覆载有你所要求的资料。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、这非常有帮助!