This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65580:振荡器

Guru**** 2588395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598119/tps65580-oscillator

器件型号:TPS65580

大家好

如果我们问 TPS65580、您会介意吗?

它是否在器件内部有振荡器?(我们在数据表方框图中找不到它。)
如果它有振荡   器、我们认为可以防止拍频噪声。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您有一些建议、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    TPS65580采用 DCAP2架构、没有振荡器。
    但 在 CCM 下、它可以在固定开关条件下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新

    感谢您的回复!
     在 CCM 模式下、它可以在固定开关模式下工作
    ->例如 ,当它出现瞬态 电流或 重复0A (轻负载)<->2A (重负载)时,  是否可以在固定开关条件下工作?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新

    请给我们回复。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matsumoto San

    很抱歉迟到了、我 去度假 2天。

    当负载瞬态时、转换器无法保持固定开关。

    进入 DCM (轻负载)后、开关频率将立即降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新

    非常感谢您的回复!!

    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本