This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62750:降压作为升压运行?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599119/tps62750-buck-operating-as-a-boost

器件型号:TPS62750

尊敬的:

我想知道、如果有人对 TPS62750有更丰富的经验、可以帮助我解决以下问题。

我有自己的 PCB (遵循数据表中提供的布局指南)、包括 TPS62750和要提供的传感器。 在启用 TPS62750后、有一个电流(在200us 期间大约为75mA)从直流/直流转换器的输出端流向输入端。 之后、电流会按预期从输入端流向输出端。 该电流由输出端和电感器上的“非接触”电流探头进行感测。 我不知道为什么我们将这个电流的符号与预期的相反。 降压转换器似乎在如此短的时间内作为升压转换器运行。

您是否知道导致此问题的原因以及可能的解决方案?

感谢您的观看、

Ferran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ferran、

    (1)是否有负载连接到输出端?
    (2)如果是、电阻是多少?
    (3)当您用示波器探测输出信号时、您是否看到输出高于预期?
    (4)一旦输入电压稳定、您的电路板中是否有在短时间后将使能引脚拉至高电平的选项? 还是直接短接至 VIN?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、
    首先、非常感谢您的回答。
    关于您的观点:
    (1)在这些初步测试中、负载是一个灌入10mA 的电流源(通过台式 SMU)。
    (2)如前所述、没有连接电阻、而是连接电流源。
    (3)否!
    (4)现在它直接短接至 VIN。
    我不知道前面的答案是否能让您了解电路中会产生此“负”电流的情况。
    谢谢、
    Ferran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ferran、

    如果电流必须从输出端流向输入端、则至少有两种可能。
    (1)如前所述、转换器可能用作升压转换器、以便输出高于输入电压。
    但更有可能发生这种情况
    (2)输入侧在初始200uS 期间下降、或者电容器充电需要更多时间才能达到最终值。 您可以在前200uS 期间探测输入引脚上的电压。 此外、检查输入电容器以及与输入引脚的电源输入连接。

    此致、
    Paul