This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps22860:旁路电容器布局指南:为什么在输出电压上使用电容器?

Guru**** 2597155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602887/tps22860-bypass-capacitor-layout-guidelines-why-a-capacitor-on-vout

器件型号:TPS22860

我使用 TPS22860将电源切换至 Nordic NRF51822无线电模块(RedBear Nano)的输入电压引脚 Vcc、无线电激活时的最大电流为15mA、CPU 激活时的最大电流为5mA。  该模块在其电源引脚上有自己的旁路电容器、总计可以说是几个 uF。  TPS22860的布局指南说明 Vin 使用1uF、Vout 使用0.1uF。   如果负载(无线电模块)在同一网络上具有自己的旁路电容器、则 Vout 上的旁路电容器的用途是什么?

我不是 EE、我对开关噪声的理解很小、也没有示波器。  我在该网络上使用4.7uF 的较大旁路电容器进行测试、该电容器放置在 TPS22860引脚 Vout 附近。  在 Vin 上、I 附近还放置了一个4.7uF 陶瓷旁路电容器、而更大的4mF 钽电容器仅放置几厘米远(能量收集提供的电源存储)。  我假设较大的电容4.7uF 更好、但可能我缺少一些噪声方面的东西?

我不能说我的硬件负载开关设计导致了我遇到的症状(软件行为不稳定)、但我正在探索所有可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lloyd、

    您能告诉我开关不稳定行为的详细信息吗? 该器件应该能够在有或没有输出电容的情况下正常工作、这只是为了实现电源轨稳定性的建议。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AFAIK 负载开关工作正常。 我没有示波器。 我的问题是、当负载是在同一网络的引脚附近具有类似旁路电容器的 IC 时、是否还有其他原因需要 TPS22860 Vout 引脚附近的电容(这正是数据表中的布局指南建议的电容) (从负载的角度来看、可提供电源轨稳定性。) 我接受您的答案、即无需额外的电容器。