This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:"TL494的死区时间控制&quot。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598143/tl494-dead-time-control-of-the-tl494

器件型号:TL494

有关 TL494的"死区时间控制"的问题。

你(们)好

应用报告中提供了该示例

"死区时间控制提供5%至100%的死区时间"

我想知道如何在0%至100%死区时间内应用上述规格。

就这样。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    查看数据表、最小死区时间为5%、"死区时间控制比较器具有固定偏移、可提供约5%的死区时间"

    您能不能详细介绍一下您的应用、它需要0%的死区时间。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我现在使用 DAC 将0V 输入到引脚4。
    我想创建0%的占空比。 现在有5%的占空比。

    当我向 DAC 输入0V 时、我能否将占空比设置为零?
    如果不是、当我向 DAC 输入0V 时、能否将占空比设置为100%?

    如果 TL494不可用、是否有任何可更换部件?

    请确认。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    如果将 DTC 引脚拉至2.6V 以上、则可以将内部 BJT Q1&Q2的占空比设置为0%。 如果您希望通过外部信号控制占空比、我建议将 DTC 拉至0V、并使用反馈引脚通过施加0V 至3.7V 的直流电压来设置占空比。 应绕过内部误差放大器、请参阅数据表第8页中的测试电路。

    谢谢
    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    这对我们有很大帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver

    电路配置如下。

    当前只有100%占空比。
    占空比不变。
    反馈= DAC 输入= 0 ~ 2.63V (可变)
    DTC = 3.8Vdc
    引脚1、16短型、
    引脚2、15、14、13短- Vref

    需要修改哪些内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    很抱歉、我在上一次答复(已更正)中混用了引脚3和引脚4、而我所指的占空比是针对内部 BJT 的、它与最终输出 C1/C2相反。

    谢谢
    Oliver