This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:具有 ILIM、ISET 和 i2c 访问权限的 bq2560x 的风格?

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602662/bq25601-flavor-of-bq2560x-that-will-have-ilim-iset-and-i2c-access

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:BQ24250

您好!

是否会有 bq2560x 的变体、该变体具有输入电流限制(ILIM)、充电电流限制(ISET)的电阻器编程以及 I2C 接口?  

谢谢!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    遗憾的是、bq2560x 系列要么是独立的、具有 ILIM 和 ISET、要么是 I2C 控制。 bq24250 2A 充电器既是 I2C、也是独立的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我们目前使用的是24250、并且正在寻求升级。 听起来最好坚持我们的目标... 过去几年来不是因为没有尝试

    我们喜欢较新器件上的更高充电器电流、更大的输入电压、反向电流阻断和 PG 引脚。 我们只需要对器件进行硬件和软件控制。  

    再次感谢 Jeff、  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我会将您的请求转发给我们的开发团队。 如果我们收到足够的请求、我们可能会将 bq2560x 旋转到双模。 关于 bq24250、它具有与 bq2560x 相同的反向电流阻断功能、您可以将 LDO 输出用作 PG 指示器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    再次感谢您的反馈! 我错过了反向电流阻断。。 或者也许这只是 bq2560x 中一个很好的营销要点:)。 是的、LDO 适用于 PG。

    感谢您让 e2e 的营销/售前方面正常工作

    Jason