This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28089:备选器件供货情况或在 VCC 9VDC 下操作现有器件的方法

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28089, UC3525A, UC3527A, UCC2808-2, UCC28084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599289/ucc28089-alternate-part-availability-or-method-to-operate-existing-part-at-vcc-9vdc

器件型号:UCC28089
主题中讨论的其他器件: UC3525AUC3527AUCC2808-2UCC28084

我一直在尝试使用 UCC28089作为一个简单的非稳压 P-P 转换器。 到目前为止都很好。

现在、我想优化电源输入电压、目前为12VDC、我更喜欢9VDC。 目前、我可以手动启动电压仅超过10V 的器件、然后将其降至9、这似乎可以正常工作。

我可以使用 LT1054CP 作为正电压加倍器、使用齐纳二极管将输入限制为6Vdc、但这似乎不正确。

我找不到 VCC 为9V 或更低的 UCC28089类似的器件。

是否有这样的器件、或者是否有一种更巧妙、更简单的方法来欺骗 UCC28089以9VDC 的电源输入电压启动?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我们的一名应用工程师将很快与您联系。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    我要求 AE 提供第二个意见、但很难建议8引脚 UCC28089等效器件在最大启动阈值为10.5V 的较低 Vin 下运行。如果启动阈值是唯一的考虑因素、 可能 UC3525A 或 UC3527A 可以正常工作、启动阈值最大值为8V。要继续使用 UCC28089、将需要一个升压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    感谢您的快速响应。
    当您等待 AE 的回复时、请允许我施加一些附加限制:

    1) 1)在相同的成本范围内为 UCC28089
    2) 2)振荡器频率范围为100-150kHz

    我已经研究过使用升压转换器的可能性、与我的 LT1054CP 解决方案相比、我发现使用升压转换器没有成本或性能优势、LT1054CP 解决方案已经是库存件、具有成本效益、不需要电感器等

    再次感谢、等待更多信息。

    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    您是否会考虑 UCC2808-2或 UCC28084/6、它们是具有较低 UVLO 热分流器(4.3V)的相似器件(非功能等效器件)?

    谢谢
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    如果按功能等效值表示引脚分配或外形尺寸、这是可以的。
    我只想以与28089相同的方式使用它-没有反激式、电流感应等
    我只需要 P-P MOSFET 驱动和100kHz 工作频率。
    驱动一对 BSS316N MOSFET。
    目标是在 Vin 上具有9-12VDC 的工作范围、而不是已婚到12 VDC。
    使用 Vin 12VDC (稳压)、我获得了20V p-p 使用9Vdc (也经过调节)时、我将达到大约15V p-p
    输入电压为12VDC 时的最大电流消耗为200 -300mA。

    谢谢、

    Steven