This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700:更改 TL7700的检测电压

Guru**** 2514085 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601832/tl7700-changin-the-detect-viltage-of-tl7700

器件型号:TL7700
你(们)好
我的客户 评估了 TL7700的可调加电时间。
检测电压在启动和瞬时中断方面不同。
这种结果是否有原因?
  启动时的检测电压为1.25V、 瞬时中断时的检测电压为1.29V。
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否提供用于 SENSE 引脚的 R1和 R2值。 当出现瞬时中断时、您还必须考虑迟滞电压。 请参阅 下面粘贴的数据表第8.3.2节

    •μA =为×R1、其中在 TA = 25°C 时的典型值= 2.5 μ A

    室温下的 µA 为2.5 µA±0.5 μ F。 因此、在图18所示的电路中、Vhys 的变化为(±0.5×R1)µV

    谢谢

    Chintan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。
    R1和 R2值为10kΩ Ω。
    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三,

    如果您有任何疑问或需要任何其他支持、请告知我们。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Michael San

     
    抱歉、我无法理解客户的问题。
    1.25V 和1.29V 是 CT 端子电压。
    在我的客户条件下、当 CT 端子电压在启动时为1.25V、瞬时中断时为1.29V 时、复位端子为高电平。
     
     
    ・迟滞是否会导致这种变化?
    ・是否存在 CT 端子电压的容差?
     
     
    此致、
    横田洋三

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三,

    电容器电压取决于为电容器充电的内部电流源。 上文提到的 Chintan、迟滞取决于 R1。 在室温下、IS (为 µA 电容器充电的电流源)的变化为2.5 µA±0.5 μ A。 因此、在图18所示的电路中、Vhys 的变化为(±0.5×R1)µV。

    CT 端子电压容差和电流源容差在器件的精度规格中进行了捕获。 该器件在25°C 时具有1%的感测电压容差。

    "启动和瞬时中断"之间不应存在差异。 但是、当感测电压下降(典型值0.5V)和感测电压上升(典型值0.5V +由 R1设置的迟滞定义的电压)时、阈值之间存在差异。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Michael San


    感谢您的解释。
    在数据表中、Ta=25℃时、Vsense 精度定义为1%。
    您能不能在-40℃至85°C 的温度范围内告诉我吗?


    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三,

    在所有温度和所有输入电压条件下、Vsense 精度为2%。

    Michael