This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3875:UC3876引脚 C 和 D 中的占空比值不一致

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598673/uc3875-inconsistant-duty-cycle-value-in-uc3876-pin-c-and-d

器件型号:UC3875

 图1显示了 UC3875的外围电路。  

从 UC3875的数据表中我知道引脚 C 和 D 的占空比 是互补的。 ,引脚 NI 的输入电压在一个周期内是恒定的、 则 c 和 d 的输出占空比是一致的。  

但是,如果 在一个周期内有引脚 NI 的输入电压纹波,   则 c 和 d 的输出占空比不一致。( 引脚 NI 的纹波很难抑制) ,如图2所示。

问题:如何在 c 和 d?的占空比保持一致、或者您能为我推荐一种新型芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fumin、

    AE 将很快帮助您解决 E2E 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fumin、

    在您的配置中、误差放大器被配置为电压跟随器、因此 EAOUT 遵循 NI (EA+)。 因此、如果您的 NI 不一致、则会相应地更改占空比、因为占空比由 EAOUT 控制。 如果您希望占空比保持一致、则应使 EAOUT 保持一致。

    谢谢。
    Oliver