This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:1V 输出的效率

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A, TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598447/tps62130a-efficiency-of-1v-output

器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件: TPS62136

大家好、团队、

我们在一个关键的 AA 客户中推广 tps62130A、他们非常关心1V 输出和12V 输入的效率、您有这样的日期吗?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我没有针对您的测试条件的效率曲线、但数据表显示了0.9V 的曲线、该曲线应非常接近您所要求的值。

    WEBENCH 还支持计算已定义测试条件和无源组件的效率。 您是否已经尝试过此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juergen、

    感谢您、我们已经尝试过 Webench、但与数据表中的测试相比、容差太大。

    谢谢、此致、
    Fu Antony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更高负载下的效率也在很大程度上取决于使用的电感器。 Webench 使用的电感器可能与 D/S 不同

    此外、由于具有 AEE 功能、新型 TPS62136更小、在这种低输出电压下的效率可能更高一些。