This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117-Q1:有关所需新型直流/直流转换器的好建议/询问可行性

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117-Q1, TPS40170, LM5175, LM10011, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602363/lm25117-q1-good-advise-for-new-dcdc-converter-desired-ask-for-feasibility

器件型号:LM25117-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS40170LM5175LM10011LM5176

您好!

我很想创建一个基于 Lm25117-Q1降压转换器的新设计。

我对电路的要求是:

具有7至32V 直流输入电压

输出应在3V 至30V 的范围内可调、直流电压大约为4A @30V

这是否现实地需要实现?  

如果不是、建议采取哪些措施?

 BR Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压是否会始终高于输出电压? 通常、对于宽范围的输出电压调节、我建议使用电压模式控制器件、例如 TPS40170。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果输出将大于输入、我认为您需要降压/升压 IC、例如 LM5175

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否需要 Vou>Vin? 如果是、我建议使用 LM5176。 如果 Vout<Vin、始终、那么我将使用 Vin = 32V 和 Vout = 30V @ 4A 的 Webench、并将此设计用作起点。 要调节输出电压、您可以使用 LM10011等器件来调节输出电压以满足您的需求吗? 希望这对您有所帮助?