This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:无需控制环路补偿和 PWM 开关频率

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599109/lm3409hv-no-control-loop-compensation-required-and-pwm-switching-frequency

器件型号:LM3409HV

大家好

如果我们问 LM3409HV、您会介意吗?


为什么该器件"无需控制环路补偿"?
此器件是否具有内部相位补偿电路?
或者、由于比较器反馈与 COT 类似??


开关频率随 恒流运行而变化。(如 170KHz、150kHz。)
我们假设该器件中没有振荡器。
因此、我们认为 它取决于"准时"。
实际频率可能会有很大的差异。
我们的担保是否正确?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    没错、它是恒定关断时间迟滞、因此它具有固有的稳定性和极高的带宽、因此无需补偿。

    由于它是恒定的关断时间、因此开关频率在输入电压变化时可能会有一点变化。 随着输出电压的变化、它的变化会更小、但它仍会有所变化。 滞环控制具有许多高性能和易用性优势、但不提供恒定的开关频率。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克林特圣

    非常感谢您的回复!
    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本