This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:CSS 的最小值和最大值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597530/tps40170-min-and-max-value-of-css

器件型号:TPS40170

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS40170并有疑问。

请给出建议。

问题

(1)根据数据表 P.19 7.3.5.2软启动和重启时间等式、它描述了 TSS 和 CSS。

 是否有最小值和最大值 CSS?

(2)是否可以使用以下条件?

CSS:2.2 μ F

TSS=CSS[ns]×0.09=2200*0.09=198msTss=CSS[ns]×0.09=2200*0.09=198ms

没关系吗?

--

感谢您的帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    非常感谢您的即时响应。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我认为软启动电容(CSS)不受限制、但电容较大会导致操作错误、因此必须考虑噪声。

    我期待收到你的建议。

    谢谢你。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是一些建议:

    1) 1)您可以尝试使用 TINA SPICE 仿真您的设计、看看这是否正常。 我认为应该可以。  

    2) 2)软启动时间过慢的原因是什么? 您还可以在 UVLO 引脚上设置延迟以及软启动。

    谢谢

    -Arief  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Arief

    感谢你的答复。

    客户希望提前了解软启动电容器的范围。

    在某些情况下、会提前确定该值。

    我稍后会确认、我也认为这是可以的。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一