This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:其输出不能为48V 40A 的原因

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601359/tida-00951-why-its-output-cannot-be-48v-40a

主题中讨论的其他器件:TIDA-00951

TIDA-00951是一款数控隔离式双向直流/直流转换器

放电时的额定工作输出为2kW、充电时的额定输出为1kW

我想知道它为什么不能作为电池充电器使用48V 40A 的输出。

我认为它的 MOSFET 可以承受高电流  

因此、当用于  双向直流/直流转换器时、我想介绍这种拓扑的缺点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么您说充电模式下的功率限制为1kW? 在 TIDA-00951参考设计文档(第24页)中、有一个降压模式充电功率与效率关系图、其中显示了最高2kW ...的测量效率