This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:OTP EPROM 程序问题。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599043/bq76pl536a-otp-eprom-program-problem

器件型号:BQ76PL536A

大家好:

我想对 OTP-EPROM 重新编程,当完成步骤“E_EN”时,一切正常。 我可以从寄存 器正确读取数据、但当我向 Shdw_CTRL 发送0x27时、我无法从寄存器正确读取数据。

P.S.

仅对函数_config 进行编程、以测量 VBAT 引脚并更改转换时间。

我在没有将0x27写入 Shdw_CTRL 的情况下尝试了复位(断电并再次上电)、并读取寄存器"Function_config @0x40"、我丢失了数据...我得到了0x00。(如果我没有复位、我正确读取了数据)

是否有人知道 在将0x27写入 Shdw_CTRL 后为什么无法正确读取??

Tnanks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者、我能否仅在重置我的器件时对 FUNC功能性 配置进行编程?没有编程 OTP-EPROM?这是可行的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以在不对 OTP 进行编程的情况下更改寄存器地址0x40。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想对 OTP-EPROM 重新编程,当完成步骤“E_EN”时,一切正常。 我可以从寄存器正确读取数据、但当我向 Shdw_CTRL 发送0x27时、我无法从寄存器正确读取数据。



    我不清楚你的问题。
    您指的是哪些寄存器?