This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24720:引脚2和3之间的短路是否会损坏芯片?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599243/tps24720-would-a-short-between-pin-2-and-3-damage-chip

器件型号:TPS24720

大家好、这里是场景、问题是、芯片是否会因短路而损坏、因为他们想要移除短路并继续进行鉴定测试(否则、他们必须重新开始)   您能否解释为什么故障显示为低温 测试?

我们将一个控制器发回此处、但客户未能解决问题。

调试后、我发现是 TPS24720电路发生故障。 我们使用此工具从具有电压和电流监控功能的5V 电压轨创建“安全5V 电压轨”。

但不要担心这不是 TI 的问题、因为我发现制造部门将引脚2和3短接在一起。

问题是质量方面的问题,我们的测试没有发现它。

 

问题在于、在室温下、所有器件都通电正常、电路工作正常。 我们在 ESS 期间在+65oC 和-40oC 测试控制器、然后再发货、该特定控制器也通过测试。

在发现故障时、我们的客户正在对该特定控制器进行认证;EMC、湿度、温度等

然而、在-15oC 或更低温度下、我们的客户发现了一个故障、其中加电时软件标记了一个安全5V 电压轨故障、因为它低于4.5V、并且 TPS24720出现了一个电源正常故障。 我们也可以在我们将其恢复后将其恢复到这里。

现在、可能是由于加班时间(从离开这里进行资质认证测试时开始)有所下降、导致该故障现在出现在较低的温度下、因为我们无法理解它在-40oC 温度下经过的过程、现在我们可以很容易地得到它。

在我看来、TPS24720在加电期间处于功率限制模式、在该模式下、输出保持在~3.5V、即使我们在 PROG 引脚上有一个4.99k 电阻器来消除功率限制。 它实际上是在10–20秒后从它出来并恢复。

 

我在多年前设计了这个电路、因此我尝试在器件上进行自我更新、但我要问的是引脚2和3短接在一起会产生什么后果?

计时器引脚拉取和灌入10uA 电流、以便对特定电容器进行充电和放电、从而达到1.35V。 PROG 引脚上不应有任何电压? 这是问题吗?

为什么它决定在低温条件下进入功率限制模式?

为什么在室温下一切都正常?

我们是否应该更改 IC、即使我移除了短路、所有功能似乎都正常工作、它是否会损坏?

 

您能就此提出的任何建议或明确性都很好。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ajayt、

    如果存在制造缺陷(引脚短接)、我建议更换 IC 并在所有已知良好的制造条件下开始质量更新(消除所有未知因素或问题、否则您可能会再次猜测决定继续维修电路板)。 尽管如此、我不认为这些引脚短路会损坏 IC、但绝对没有实验室数据来备份这些数据。 我不知道它如何以这种方式正常运行、但这也是另一个问题、同样没有实验室数据可供备份。 因此、请执行第一条建议、以确保资格消除所有疑问并完全有效。 更换 IC 后、您应探测 Vin、Vout、Vgate、Vtimer、以确保与未维修的控制单元相比、导通正常。

    Brian