This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:数据表

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602208/bq25700a-datasheet

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ25700

我想在新设计中使用 BQ25700A、但有一些不清楚的地方、请帮助我了解以下几点:

  • 在数据表中没有指定散热焊盘尺寸、是否有人可以指定这些尺寸?
  • 我想使用4.7uF 电感器、是否允许该值? 如果是、IADT 电阻值是多少?
  • 如何确定 ILIM_HIZ 分压电阻值、以及该引脚的功能是什么、仅将 IC 从 HIZ 模式放置/释放出来或更多?
  • 还有一个具有 CMPOUT 和 CMPIN 引脚的独立比较器、但它如何使用以及在哪里可以使用? 数据表中有关这一点的信息非常少。
  • 此外、看看 BQ25700 http://www.ti.com/product/BQ25700A/description 的参数、在特殊功能下会说明"太阳能输入"、但数据表中从未使用过太阳能这个词、那么该太阳能输入是什么或在哪里?

谢谢、

Allard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将更新数据表并添加以下散热焊盘图。

    e2e.ti.com/.../bq2570x-Thermal-pad-drawing_5F00_qfnd189e.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用3.3uH 而不是4.7uH。
    ILIM_HIZ 公式位于数据表中。 V (ILIM_HIZ)= 1V + 40×IDPM×RAC
    CMPIN、CMPOUT 是一个独立的比较器。 可用于您想要的任何用途。
    太阳能应用通常需要输入电压调节(Vindpm 功能)、以使输入电压在太阳能电池板的最大功率点运行。 bq25700A 支持宽范围 Vindpm。 因此、它可以支持太阳能应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢王的介绍。
    我认为我在数据表中改写了"其中 IDPM 是目标输入电流"这一行、现在公式已经全部清零。