This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:超级电容充电器

Guru**** 2768135 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141, INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597178/lm25141-super-cap-charger

器件型号:LM25141
主题中讨论的其他器件: INA168

您好的团队:

此 PAR 是否支持超级电容器充电? 如果是、您能否与我分享原理图? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    我将把您的问题转交给 David Baba。

    同时、您能否提供超级电容器充电电压?

    我们很快就会回来、

    Piotr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们实际上没有使用 LM25141共享的示例。  但您可以使用典型方案来实现 CC 反馈。

    建议查看 INA168。

    唯一需要注意的是底部 FB 电阻器 Rl >5k。  如果恒压级不需要非常精确、只需使用从 Vout 到 RL 的 Zerner 钳 位、希望这有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Baba:
    请您向我提供一份粗略的原理图吗? 因此、我可以根据客户要求进行修改。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所附示例用于升压转换器、但输出电流感应级可用于降压拓扑。

    请注意、所附内容只是一个概念。  需要进行修改以满足系统和规格的需求。

    在所连接的中、建议取消对 Rx1的配置并安装两个齐纳二极管(VCLAMP 电压)。  请注意、输出精度不会很精确、因为它将依赖于两个串联的 Vzener 电压。

     

    希望这对您有所帮助?

    e2e.ti.com/.../Super-cap-CC-to-CV-charger.pdf