This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:WDT 按器件/温度故障

Guru**** 2595855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381-Q1, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602439/tps65381a-q1-wdt-fail-by-device-by-temperature

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65381-Q1

 

你好

 

我的客户正在评估 TMS570LS0704和 TPS65381-Q1以实现19财年的移动计算。

他们制作了30套,但5套有问题。

 

问题:

上电后、WDT_FAIL_COUNT 达到7。 ENDRV 变为低电平

:5sets=>重新同步应该得到完善。

 

上电后一切都好。  

:15套。

 

*客户的软件相同。

*当环境温度低于-10摄氏度时,可能会出现此问题

客户提出的问题1

请您告知原因吗?

如果这取决于 TPS65381-Q1的内部电路、您会不会对哪一部分   有疑问?

它们 猜到任何内部振荡器的故障取决于器件/温度、但无法从外部观察到。

 

客户提出的问题2

客户正在评估 TPS65381-Q1。 (非-A)

您是否认为将器件更改为 TPS65381A-Q1很有帮助?

这毫无意义吗?

 

谨致问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibatani-San、   

    对于所有新设计、应使用 TPS65381A-Q1。  TPS65381A-Q1的数据表还对器   件的工作原理进行了许多更新和说明、因此建议使用:www.ti.com/.../tps65381a-q1 TPS65381-Q1数据表处于变更管理签核状态、并将在近期以相同的更改进行更新。

    但是、这些器件之间的差异不会解释客户看到的内容、 该器件正在大批量生产、我们没有发现温度相关性超出指定范围、因此我怀疑是因为它们要么将时序设置得太接近 TMS570及其时钟的裕度、要么是 TPS65381 (A)-Q1 及其时序、因此它们是如此 在正常温度和更高温度下已经接近超出范围、然后温度的轻微降低会略微增加系统时序、并使系统崩溃。  

    请查看随附的电子表格、该电子表格可帮助客户检查 TPS65381 (A)-Q1看门狗的配置方式、并可将来自 MCU 系统的时序裕度输入其中、以确保 TPS 和 MCU 的配置方式应始终提供"良好事件"。  此电子表格还包含一些图形、说明 TPS65381 (A)-Q1的所有时序余量是在哪里、因此客户可以确保 MCU 的时序在正确的时间发送触发事件或答案。

    e2e.ti.com/.../2017_2D00_06_2D00_13--tps65381_2D00_wd_2D00_clock_2D00_tolerance_2D00_calculation.xlsx

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scott San

     

    感谢您的快速回答!

    从 TPS65381-Q1转换到 TPS65381A-Q1是否有任何勘误/ PCN? (客户查询。)

    我建议客户使用 TPS65381A-Q1、但 我还没有找到任何勘误表/PCN。

     

    非常感谢您、我谨致以最诚挚的问候

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibatani-San、

    针对 TPS65381-Q1的 PCN 正在处理中。  它应发送给过去购买任何 TPS65381-Q1的客户、希望在未来两周内购买。  对 TPS65381-Q1数据表的即将修订版进行了相同的数据表更改、因此当它发布到 www.ti.com 时、客户可以看到修订历史记录、它也将出现在 PCN 中。  由于 TPS65381-Q1是 NRND、我们建议所有新设计都以 TPS65381A-Q1开头。  从电气和功能的角度来看、PCN 和新发布的数据表上没有区别。

    随附的是对您和客户信息的更改的概述。

    e2e.ti.com/.../2017_2D00_06_2D00_01_5F00_TPS65381_2D00_Q1-Rev-F-to-G-and-TPS65381A_2D00_Q1-datasheet-revision-history.pdf

    此致、

    Scott