This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:LM25117 VCC 下拉至4V

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594722/webench-tools-lm25117-vcc-drop-down-to-4v

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好  

我设计的120W 降压转换器适用于以下应用:

VIN=20-39V

Vout=12V

Iout=10A

( 请参阅随附的)

 

 当无负载条件下、输出12V 、波形正确

CH1:UVLO 引脚、CH2:SS 引脚、Ch3:VCC 引脚

当输出电流为2A 时、VCC 降至4V

CH1:UVLO 引脚、CH2:SS 引脚、Ch3:VCC 引脚

我尝试将 VCCDIS 连接到 GND、但情况没有改善、

是否有更好的解决方案?  请给我建议

谢谢!

奥斯汀

e2e.ti.com/.../5287.12V-and--5V-DC-to-DC_2D00_20170406-_2D00_-.PDF