This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 0.1uF 电容器如何消除数字 VCC IC 电源引脚中的噪声

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602709/how-0-1uf-a-capacitor-can-eliminate-noise-in-digital-vcc-ic-power-pin

您好!

每个人通常在数字 IC 的 VCC 线路中使用0.1uF 电容器来消除噪声。 为什么不是1uf? 为什么不是1nF? 使用0.1uF 的确切原因是什么?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

     您可以正确地强调0.1uF 去耦电容并非始终是最终解决方案。  去耦电容器与器件以及电路 R 和 L 相结合、可创建一个低通滤波器来消除噪声和瞬态。  标准 PCB 设计中有一些典型的 R 和 L 值、因此、 通常、0.1uF 电容器 提供常见噪声和瞬态条件的通用指南。  在某些情况下、会使用其他值电容器、甚至是电容器组合、例如同一电源轨上的0.1uF、1uF 和0.01uF。  请记住、使用的电容器类型也会有所不同、因此它不仅是要考虑的值。

    下面是一个讨论其中一些内容的应用手册:  www.ti.com/lit/an/scba007a/scba007a.pdf  。

    在您的服务中、

    ~Leonard