This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:TPS4H160-Q1将所有4个通道一起使用时的热耗散

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598575/tps4h160-q1-tps4h160-q1-thermal-dissipation-using-all-4-channels-together

器件型号:TPS4H160-Q1

您好!

我们希望在需要保证20A 电流持续10ms 的应用中使用 TPS4H160-Q1。
如果我们将所有4个通道一起使用、看起来我们可以支持每通道6.5A 的电流限制、接近热限制 X 4个通道= 26A。

我们关心的是设备的功率耗散。
高温下的 RDS_ON_max 为280 m Ω。
如果我们每通道的电流为5A、则耗散= 28W 的时间为10ms。
功率=电流^2 x R = 5 x 5 x 0.28 = 7瓦
7瓦 x 4通道= 28W 持续10毫秒。

通过良好的 PCB 散热设计、TPS4H160-Q1是否可以在短时间内支持这种大电流?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    我们运行了一个仿真、28W 的10ms 将适用于该器件。 我预计比环境温度上升大约60度。

    您会希望结温保持在150°C 以下。