This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138HSFBEVM-029:UCD3138HSFBEVM-029:

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138HSFBEVM-029, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598696/ucd3138hsfbevm-029-ucd3138hsfbevm-029

器件型号:UCD3138HSFBEVM-029
主题中讨论的其他器件: UCD3138

大家好、《《使用 UCD3138HSFBEVM-029用户指南》》"A.5.2预偏置负载和负载同步启动"、告诉我们"这一特殊技术称为同步启动、用于增强 UCD3138控制转换器的并行启动性能。 此技术使用 GPIO 引脚作为 SYNC 引脚、该引脚将每个电路板连接在一起、以便同时启动、然后最大限度地减小不同转换器的输出电压差。"

我对同步启动的功能有疑问。如何设计硬件和软件以实现同步启动功能?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我看到这个问题已经发布了两次、所以我将关闭这个主题、以消除任何混淆或重复工作。