This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295EVM:奇怪的输出- MSP430驱动的输入

Guru**** 2503885 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295, SM72295EVM, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601235/sm72295evm-strange-outputs---msp430-driven-inputs

器件型号:SM72295EVM
主题中讨论的其他器件:SM72295LM317

Howdy、

目前正在帮助设计使用 MSP430驱动 SM72295的输入、两个 PWM 彼此相反。 一个 PWM 连接到 HIA 和 LIB、另一个连接到 HIB 和 LIA。 通过这样做、我们希望 Hoa 和 LOB 打开他们的 FET、然后 HOB 和 LIA 打开他们的下一个周期。

当我们查看输出时、低侧 FET 栅极信号是正确的。 一个为高电平、另一个为低电平、它们来回交替、但高侧输出始终保持高电平。

有什么想法、可能会出什么问题?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我已要求我们的应用工程师回复您的帖子、您应该很快会看到回复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可能已经解决了这个问题。 在 EVM 用户指南中、它提到您需要4个独立的 PWM、因此我们重写了代码来执行4个 PWM、而不是2个 PWM、但如果有效、我们也没有得到回复。

    谢谢、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    使用单独的 MSP430输出是否解决了您观察到的行为? 如果您仍遇到问题、我很高兴能帮助您进一步调试。 在这种情况下、我想了解控制引脚如何连接到驱动器 IC 输入引脚(任何电阻器、电容器等、而不是将引脚连接在一起)、并查看输入和输出波形以及 HSA 和 HSB。

    此致、

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、使用单独的 PWM 无法解决该问题。

    MSP430 Launchpad 的 PWM 输出直接连接到 SM72295EVM 的 PWM 输入。 我将按照您的要求附上一些屏幕截图。 我不知道如何添加图片作为附件、而是直接将其放置在帖子中、因此我对此深表歉意。

    输入信号

    库(CH1)和 LOB (CH4)

    HIB (CH1)和 HOB (CH4)

    当我查看 HSA 和 HSB 时、它们的波形看起来与 Hoa 和 HOB 完全相同、这是非常奇怪的。 当我关闭所有组件并检查它们之间的阻抗时、HOA 和 HSA 之间的阻抗约为10欧姆、HOB 和 HSB 之间的阻抗约为100欧姆。 我不确定如何将它们短接在一起、但这是它看起来的样子。

    最后一幅图片是如何在 EVM 上设置接头引脚。 可能有点难看到、但 J3和 J4短接了 P1-2、J7和 J8短接了 P2-3。 J14开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供这些信息。 从随附的示波器屏幕截图中可以看到 VCCB (我也假设 VCCA)似乎很低。 高侧驱动器具有欠压锁定功能、除非相应的 HB 高于 VHBR 阈值(典型值为6.9V)、否则该功能将禁用输出。

    此外、请确认电路的输出端是否安装了 FET。 如果没有定期将 HS 下拉至 GND 的低侧 FET、HB 电源将不会充电。 这反过来意味着高侧驱动器级将不起作用。

    我还有一个一般性建议(与您观察到的问题无关):我在屏幕截图中注意到 HIB 下降沿和 LIB 上升沿之间没有死区时间、反之亦然。 建议使用死区时间来防止输出半桥上出现击穿情况。

    希望这篇文章能有所帮助。 请告诉我您发现的内容。

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我注意到、与用户指南中所说的值(10V)相比、VCC 有一点低(大约8.25V)。 但 LM317 EVM 上的反馈电阻器已设置、因此其输出电压为8.25V。

    输出端未安装 FET、感谢您让我知道这是一个问题。 我想它只提供没有 FET 的输出信号。 这可能是我们的问题。

    至于死区时间、我们已经让客户知道有死区时间会更好、但他已经向我们保证他不需要死区时间。